Select site:
IBM、道路使用料金制度の試運転 オランダの交通渋滞低減に向けたステップとして実施する試験的プログラムでは、NXPとIBMの従業員が車を運転する際、時間、距離、道路状況に応じて料金を計算するエレクトロニクスを装備しています。 Read more
オランダの交通渋滞低減に向けたステップとして実施する試験的プログラムでは、NXPとIBMの従業員が車を運転する際、時間、距離、道路状況に応じて料金を計算するエレクトロニクスを装備しています。
TJA1050 HS-CANトランシーバ 大手製造会社の大量生産にすでに導入されている、新しいTJA1042とTJA1051 HS-CANトランシーバは、CAN機能を強化し、パフォーマンスや信頼性の向上、環境に配慮したパッキング、システムコストの低減を実現しています。 Read more
大手製造会社の大量生産にすでに導入されている、新しいTJA1042とTJA1051 HS-CANトランシーバは、CAN機能を強化し、パフォーマンスや信頼性の向上、環境に配慮したパッキング、システムコストの低減を実現しています。