NXP、より電力効率に優れたRFベースステーションを実現する新しい3-way Dohertyリファレンスデザインを発表
第7世代LDMOS BLF7G22L-130トランジスタを使用した、業界一高効率のDohertyアンプを発表
NXPセミコンダクターズ(以下「NXP」)は、業界をリードするRFパワーソリューションのポートフォリオを拡張し、世界最高の電力効率を誇る3-way Dohertyアンプを発表しました。このDohertyアンプは、高効率なRFベースステーションの新たな標準となります。
新しいコンセプトをベースにしたこのDoherty回路は、47%以上の効率、平均48dBmのパワー出力、15dBのゲイン、またマルチキャリアW-CDMA信号で8dBのPARを実現します。現在のデザインはW-CDMA 規格のバンドIをカバーし、歩留まりが高くチューニングの必要を最小限におさえた量産用にカスタマイズされています。
NXPセミコンダクターズのRFパワー製品マーケティング担当ディレクタ、マーク・マーフィ(Mark Murphy)は次のように述べています。
「革新的な3-way Dohertyのコンセプトを基盤に、私たちはDohertyアンプのメリットとDoherty向けに最適化した当社の第7世代LDMOSテクノロジを統合しました。このユニークな組合せにより、最高レベルの電力効率と優れたDPDとの親和性を提供しながら、大幅なコスト削減を実現できました。私たちは、LTEなどの新しいセルラー規格に対応できる高効率アンプへのお客様のニーズに応え、Dohertyテクノロジを開発しました。このテクノロジによって卓越した電力効率とパフォーマンスを実現し、システムの総消費電力を大幅に低下することに成功しました」
NXPは、6月9~11日に米国マサチューセッツ州ボストンで開催中の『IMS 2009』の自社ブース(番号2403)において、初の3-way LDMOSベースDohertyアンプならびにマイクロ波およびブロードキャスト/SMアプリケーションを対象とした他のハイパフォーマンス製品を公開しています。また、6月7~12日に行われるIMS 2009のカンファレンスでは、このDohertyコンセプトに関するテクニカルプレゼンテーションを実施しています。
価格および出荷時期について
3-way LDMOS Dohertyアンプは、現在サンプル出荷を行っています。NXPのRFパワーソリューションに関する詳細は、 http://www.nxp.com/experience_rfpower/ をご覧ください。
NXPセミコンダクターズについて
フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界30カ国2万8,000名で2008年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)54億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。