NXP Semiconductors logo
ランゲージ
English
Accelerated lifetime test of SSL2101 surpasses 7,000 hours; Extends portfolio with SSL2102, new online design tool
November 04, 2009

NXP、LEDドライバの新たなベンチマークを記録


「SSL2101」の製品寿命テストが7,000時間を突破 新製品「SSL2102」と新しいオンラインデザインツールを発表


NXPセミコンダクターズ(以下「NXP」)は、主電源接続型LEDドライバソリューションの3つの開発の成果を発表しました。まず既存製品である「SSL2101」は、長期にわたる製品寿命テストを通じてLEDの寿命と同等の能力を有していることが実証されました。次に新製品としてLEDドライバICのポートフィリオに、SSLレトロフィットランプ/モジュール用に集積された調光対応主電源接続型LEDドライバIC「SSL2102」が新たに加わったことと、SSLアプリケーション用の新しいオンラインデザインツールを発表したことです。これによりエンジニアは、既存の「SSL1522」、「SSL1523」、「SSL2101」に新しい「SSL2102」を加えた4つのNXP製品をベースにLED照明アプリケーションの動きを簡単にテストできるようになります。

 

NXPでライティング ソリューションのマーケティングとビジネス開発を担当しているジャック・ルベーレ(Jacques le Berre)は次のように述べています。
「LED照明は白熱電球の10倍以上の電力効率を実現する可能性を持ち、製品寿命もメーカー各社の報告では5万時間を超えています。ほとんどのLEDシステムの全体的な信頼性において、電子部品、特にLEDドライバの信頼性は、最も重要な要因です。 すでに7,000時間を超えた製品寿命テストによって当社は新たなベンチマークを記録しただけでなく、当社の主電源接続型LEDコントローラICとドライバICが超長寿命ランプのサポートという課題に十分応えられることが実証されました。 さらに、新たに加わったSSL2102と新しいオンラインデザインツールによって、メーカーの皆様へ革新的な製品の開発を促すことができ、また一般の照明市場におけるLEDの普及もスピードアップするでしょう」

 

LEDドライバICの製品寿命テスト

NXPは2008年12月よりLEDドライバICの製品寿命テストを実施しています。その期間はすでに業界最長となっており、いまだ故障はゼロです。本リリース作成時現在において、テスト時間は7,000時間に達しており、現在も引き続き進行中です。この時点でNXPの主電源接続型LEDコントローラICとドライバICがLEDの寿命と同等の能力を有していることが実証されています。このテスト期間は、一般的に1,000時間が基準とされる半導体業界における従来の製品寿命テストの期間を大幅に超えています。

 

NXPが継続して実施している製品寿命テストでは、先頃同社が発表した業界初の高耐圧・絶縁/非絶縁、深調光対応LEDドライバIC「SSL2101」に焦点が当てられています。同社は標準の製造工程から無作為に抽出したICドライバ「SSL2101」1ロットに対して強度のストレス下でテストを実施しており、ICジャンクション温度150度で7,000時間を超えた時点においても、ロット中の全製品がまったく問題なく完全に機能しています。このテストでは、継続的なオン状態、オン/オフ切替えサイクル、また様々な組み合わせなど、幅広い利用状況で考え得るすべての故障状態を検出できるよう、様々なテストとセットアップが行われています。

 

長寿命モデルに基づく実際の照明アプリケーションにおけるSSL2101の推定製品寿命:

 

  • 105°C - 60,000時間超
  • 115°C - 35,000時間超
  • 125°C - 20,000時間超
  • 150°C - 7,000時間超

 

このテストは、最新のLEDドライバの実際の寿命を評価するためにNXPが実施しているプロジェクトの一部です。製品の寿命が終了するまで信頼性テストが実行されます。

 

最新のLED統合ドライバIC 、最大25Wまでをサポート

「SSL2102」はNXPの照明ソリューションポートフォリオにおける最新の製品で、100%の照度から1%まで調光できる優れた調光能力を実現しているとともに、幅広い調光器との互換性を兼ね備えています。この小型に集積され高効率を実現したドライバは、電球型LED照明の次のステップとして、密閉型の小型アプリケーションに理想的なソリューションを提供します。

 

また「SSL2102」は、電球型LED照明(8W~15W)、LEDスポットライトやダウンライトなどのLEDモジュール(15W~25W)、また最大25Wまでの小売店舗ディスプレイ用のLED照明機器などを含む、高効率高力率LED照明に最適なソリューションです。

 

SSL2102の主な特長:

 

  • 対数カーブによる自然な調光特性
  • 市場に出荷されているほとんどの調光器(照度調整器)へ対応
  • 高集積化による少ない周辺部品点数
  • 絶縁型フライバック構成、非絶縁降圧型バック構成へ対応するSMPSコントローラ
  • 耐熱性強化型SO20ワイドボディパッケージ
  • 高い効率を実現するバレー検出機能
  • 内蔵消磁検出機能
  • 温度保護機能内蔵
  • 整流されたAC電源より直接動作可能

 

設計エンジニアは1つのデザインで幅広い定格電力の複数の最終製品をサポートできます。

 

SSLアプリケーション用のオンラインデザインツール

NXPが提供するSSLアプリケーション用の新しいオンラインデザインツールによって、エンジニアは4つのNXP製品(調光アプリケーションには新しいSSL2102とSSL2101、非調光アプリケーションにはSSL1522とSSL1523)をベースに、LED照明アプリケーションの挙動を簡単に評価・試験できるようになります。

 

また、エンジニアは必要なICを素早く選択し、2Wから25WまでのLEDドライバ用のデザインをテストできます。このツールでは、絶縁型フライバック構成と非絶縁降圧型バック構成の2つの異なるタイプのアプリケーションを作成できます。また、このツールは回路図、部品乗数、トランスフォーマのパラメータを生成するとともに、設計で実現される効率を自動計算し、損失に関する概要情報を提供します。アプリケーションには、電球型LED照明、LEDモジュールとLED用電源ならびに各種LED照明アプリケーションが含まれます。

 

出荷時期について

NXPは、すでにSSL2102の提供を開始しています。詳細は、新しいオンラインSSLデザインツールの説明( http://www.jp.nxp.com/technical_support/designportal/ssl/index.html )をご覧ください。

 

また、主電源接続型のすべての照明技術を網羅した全コントロールIC/ドライバICを含むNXPの照明ソリューションの詳細は、 http://www.jp.nxp.com/campaigns/experience_lighting/index.php をご覧ください。

 

NXPセミコンダクターズについて

フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、半導体業界をリードする企業として広く認知されています。NXPはヨーロッパに本社を構え、従業員数は世界30カ国2万9,000名で2008年の売上は、(モバイル&パーソナル事業を含め)54億米ドルです。テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、携帯電話、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイト http://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。