フィリップス セミコンダクターズは、製造およびビジネス・プロセスのクォリティを保証するため、フィリップス・ビジネス・エクセレンス(BEST)プログラムによって、世界で最も厳しい国際品質認定を目指しました。
世界クラスの品質は、フィリップス セミコンダクターズにとって長期間の目標であり、1990年以来、世界中の製造拠点が、品質管理のベスト・プラクティスの国際的証明であるISO 9001認定を受けています。
ISO 9001認定を受けるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
º 顧客の品質条件を満たす
º すべての関連規制条件を満たす
º 顧客満足度を改善する
º これらの目標を達成するための継続的な改善を行う
外部の年次監査により、ISO 9001認定を受けた企業は、これらの要件に準拠していることが保証されます。
フィリップス セミコンダクターズは、環境保護に対する積極的な取り組みを進めています。従って、フィリップスの製造拠点は、環境への影響を最小限に抑え、世界クラスの製造およびプロセス品質を実現していることの保証であるISO 14001認定も併せて獲得しています。